Part Number: TMS320C6678
boot的时序如图:

最下面的是DSP返回的resetstate ,看上去DSP似乎完成了复位,但没有正确运行位于SPI FLASH中的程序。然而常温下捕获到同样的时序但dsp可以正常运行。
使用仿真器加入后程序可以正常运行,测试flash在55度下能正常工作。
另外启动GPIO设置为:16'b0001010000001101;
请问还有那些信号需要关注?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320C6678
boot的时序如图:

最下面的是DSP返回的resetstate ,看上去DSP似乎完成了复位,但没有正确运行位于SPI FLASH中的程序。然而常温下捕获到同样的时序但dsp可以正常运行。
使用仿真器加入后程序可以正常运行,测试flash在55度下能正常工作。
另外启动GPIO设置为:16'b0001010000001101;
请问还有那些信号需要关注?
板子有没有做散热处理?请看下面的文档。
5.6 Processor Cooling
https://www.ti.com/lit/an/sprabi3b/sprabi3b.pdf