This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6657: NANDFLASH固化烧写程序回读寄存器卡住

Part Number: TMS320C6657

各位大佬:

使用的是自制版,NANDFLASH通过EMIF直接连上C6657,使用的是1G08的芯片,boot引脚有FPGA控制,一直处于NAND BOOT模式

通过官方的C6657_directROM_Boot_example固化例程进行烧写FLASH,

编译出.dat二进制文件

加载evmc6657l.gel,出现这样的情况,所以后面使用自己的.gel脚本

完成初始化后,加载nandboot.out文件,进行导入.dat,修改字节数,运行后卡住

在回读的时候卡住了,回读状态寄存器的时候。

这是为什么呢?

还有我之后使用flash驱动的工程,将编译出来的.dat文件,从块0的页0开始,按页写入了flash,回读也没有出错,但是重新上电后依然没有启动,bootcompleted位也是0。

希望可以得到大佬的帮助!