操作步骤:
echo 111 > /sys/class/gpio/export
echo 110 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio111/direction //此时用 cat direction 显示为 in
echo out > /sys/class/gpio/gpio110/direction //此时用 cat direction 显示为 out
cd /sys/class/gpio/gpio110
echo 1 > value //此时万用表测量已经输出3.3V
cd /sys/class/gpio/gpio111
cat value //显示结果为0,此时已经短接 gpio111/gpio110 ,万用表测出为 3.3V,有试过执行 echo rising > edge 上拉,依旧每变化
把两个 gpio 输入输出方向设置操作结果依旧无法读取 gpio 输入的变化。
开机关于gpio的log如下: