Part Number: J721S2XSOMXEVM

如上图为芯片丝印,
现象:
开发板配置为usb启动时,使用USB插入开发板上的 TYPE-C(J5) 口,开发板上电,win10 PC机设备管理器没有任何反应,在终端使用dfu-utils -l指令,无法识别任何dfu设备。
初步分析:
在 J721S2XSOMXEVM的原理图中PROC118E2(001)_SCH.pdf中发现如下原理图:

上图显示U13B DNI,
问题:
1、原理图PROC118E2(001)_SCH.pdf 中 U13B DNI表示 J721S2XSOMXEVM不支持usb dfu功能么?
2、开发板J721S2XSOMXEVM的丝印如上1图, 然而,我们项目目前使用的芯片丝印如下图:

如上图,我们目前使用的芯片,在配置为usb启动后,使用dfu-utils -l指令可以识别dfu设备。两个丝印只有下面稍有不同,请问有关于这两处丝印的说明么?同属于J721S2 两个芯片有什么不同?
3、TDA4有 TDA4AL/AH/AP/VP/VH/VM/VE等产品编号,那我们现在使用的是上面问题2图片中的丝印,请问此丝印属于哪个编号?麻烦给个链接!
谢谢