This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SK-TDA4VM: opencv创建的图像在TIOVX中进行图像的相关处理

Part Number: SK-TDA4VM

TI专家您好,
   关于如何从opencv创建的Mat类型的数据如何在TIOVX中利用vxNorNode的取反操作时,我发现利用vx_image in_img1 vxCreateImageFromHandle(context,VX_DF_IMAGE_U8,&addr,&ptr,VX_MEMORY_TYPE_HOST)从opencv获取的图像,在进行vxNorNode后并未输出算法效果。
   而另外一种将opencv的数据通过imwrite写到本地后,再利用vx_image in_img2 tivx_utils_create_vximage_from_bmpfile加载出来的图像,在进行vxNorNode后则能执行取反算法。
   对此,我比较疑惑,vxCreateImageFromHandle的用法不就是创建对外部分配图像对象的引用吗?而opencv创建Mat对象的地址相关信息已传给vxCreateImageFromHandle,且通过vxQueryImage获取in_img1的图像相关属性和in_img2的都是一摸一样,且两者在vxNorNode节点操作前打印的像素值也是一致的,但vx_node node0=vxNotNode(graph,in_img1,out_img)和node0=vxNotNode(graph,in_img2,out_img)后,打印 out_img 的像素值,前者却没有进行图像取反操作。

是否vxCreateImageFromHandle从外部系统获取的图像不能直接进行图像的相关处理?如果确实不能这样直接操作的话,那么是否只能用后者的方式,那么关于vxCreateImageFromHandle的用法又该如何利用呢?而通过保存到本地再加载出来处理的方式是否比较耗时呢?

望不吝赐教,期待您的回复!

best wish!

Ling Wang

 

opencv创建图像的代码如下:

vx_uint32 width=16;

vx_uint32 height=5;

cv::Mat img(height,width,CV_8UC1,Scalar(0));

img(Rang(1,5),Rang(1,5))=Scalar(255);

//imwrite("inImg_cvSave.bmp",img);

vx_imagepatch_addressing_t addr;

addr.dim_x=width;

addr.dim_y=height;

addr.stride_x=1;

addr.stride_y=16;

addr.step_x=1;

addr.step_y=1;

addr.scale_x=VX_SCALE_UNITY;

addr.scale_y=VX_SCALE_UNITY;

void * ptr=img.data;

  • 您好,

    使用从 vxCreateImageFromHandle 创建的输入映像执行 vxNorNode ()时是否出现任何错误? 如果有的话,您能否分享下运行此应用程序的log? 

  • ************************************************************************代码*******************************************************************
    void show_image_all_pixel(vx_image in_img)
    {
    vx_uint32 width;
    vx_uint32 height;

    vxQueryImage(in_img, (vx_enum)VX_IMAGE_WIDTH, &width, sizeof(vx_uint32));
    vxQueryImage(in_img, (vx_enum)VX_IMAGE_HEIGHT, &height, sizeof(vx_uint32));

    vx_map_id map_id_in;
    vx_rectangle_t rect_in = {0, 0, width, height};
    vx_imagepatch_addressing_t map_addr_in;
    vx_uint8* map_ptr_in;
    vxMapImagePatch(in_img, &rect_in, 0, &map_id_in, &map_addr_in, (void **)&map_ptr_in, VX_READ_ONLY, VX_MEMORY_TYPE_HOST, VX_NOGAP_X);

    printf("/************************************打印图像像素值************************************/\n");
    volatile vx_uint32 i,j,k;
    i=j=k=0;
    for(volatile vx_uint32 y = 0; y < map_addr_in.dim_y; y+=map_addr_in.step_y)
    {
    j = (map_addr_in.stride_y*y*map_addr_in.scale_y)/VX_SCALE_UNITY;
    for (volatile vx_uint32 x = 0; x < map_addr_in.dim_x; x+=map_addr_in.step_x)
    {
    i = j + (map_addr_in.stride_x*x*map_addr_in.scale_x)/VX_SCALE_UNITY;
    k++;
    if (0 == k%width)
    {
    printf("%u\n", *(map_ptr_in+i));
    }
    else
    {
    printf("%u, ", *(map_ptr_in+i));
    }
    }
    }
    printf("/************************************打印图像像素值结束************************************/\n");
    vxUnmapImagePatch(in_img, map_id_in);
    }

    void main(void)
    {
    vx_uint32 width = 16;
    vx_uint32 height = 5;

    // 创建opencv图像
    Mat img(height,width,CV_8UC1,Scalar(0));
    img(Range(1,5), Range(1,5)) = Scalar(255);
    printf("opencv创建图像(高*宽*通道数):%d*%d*%d\n", img.rows, img.cols, img.channels());
    cout << "img.elemSize(): " << img.elemSize() << endl;
    cout << "img.elemSize1(): " << img.elemSize1() << endl;
    cout << "img.step: " << img.step << endl;
    cout << "img.step1(): " << img.step1() << endl;
    imwrite("pics/inImg_cvSave.bmp", img);
    // 打印opencv创建的图像的所有像素
    cout << "---------------------------------打印opencv创建的图像的所有像素---------------------------------" << endl;
    int tt=0;
    for (int i=0; i<(int)height; i++)
    {
    for(int j=0; j<(int)width; j++)
    {
    tt++;
    if (0 == tt%width)
    {
    cout << img.at<uchar>(i,j) << endl;
    }
    else
    {
    cout << (int)img.at<uchar>(i,j) << ", ";
    }
    }
    }


    // 利用opencv图像信息配置openvx图像地址结构
    vx_imagepatch_addressing_t addr;
    addr.dim_x = width;
    addr.dim_y = height;
    addr.stride_x = (vx_uint32)img.elemSize();
    addr.stride_y = (vx_uint32)img.step;
    addr.step_x = 1;
    addr.step_y = 1;
    addr.scale_x = VX_SCALE_UNITY;
    addr.scale_y = VX_SCALE_UNITY;
    void* ptr = img.data;

    // 创建上下文,输入图像
    vx_context context = vxCreateContext();
    ERROR_CHECK_OBJECT(context);
    vx_image in_img;
    vx_status status = VX_SUCCESS;

    // 从句柄中导入输入图像,打印图像属性,openvx图像地址结构
    in_img = vxCreateImageFromHandle(context, VX_DF_IMAGE_U8, &addr, &ptr, VX_MEMORY_TYPE_HOST);
    cout << "---------------------------------打印vxCreateImageFromHandle创建的图像的所有像素---------------------------------" << endl;
    show_image_all_pixel(in_img);

    // 创建图,创建输出图像
    vx_graph graph = vxCreateGraph(context);
    vx_image out_img = vxCreateImage(context, width, height, VX_DF_IMAGE_U8);

    // 创建节点
    vx_node n0 = vxNotNode(graph, in_img, out_img);

    // 验证图,保存图结构
    status = vxVerifyGraph(graph);

    // 调度图
    status = vxScheduleGraph(graph);
    status = vxWaitGraph(graph);

    if (VX_SUCCESS == status)
    {
    cout << "---------------------------------打印vxNotNode输出图像的所有像素---------------------------------" << endl;
    show_image_all_pixel(out_img);
    }

    // 释放资源
    vxReleaseImage(&in_img);
    vxReleaseImage(&out_img);
    vxReleaseNode(&n0);
    vxReleaseGraph(&graph);
    vxReleaseContext(&context);
    }

    ************************************************************************日志*******************************************************************
    APP: Init ... !!!
    MEM: Init ... !!!
    MEM: Initialized DMA HEAP (fd=4) !!!
    MEM: Init ... Done !!!
    IPC: Init ... !!!
    IPC: Init ... Done !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    30433.712534 s: GTC Frequency = 200 MHz
    APP: Init ... Done !!!
    30433.712892 s: VX_ZONE_INIT:Enabled
    30433.712904 s: VX_ZONE_ERROR:Enabled
    30433.712948 s: VX_ZONE_WARNING:Enabled
    30433.713889 s: VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
    30433.715078 s: VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:93] Initialization Done for HOST !!!
    /************************************打印Target使能情况************************************/
    TIVX_TARGET_A72_0 Enable: YES
    TIVX_TARGET_A72_1 Enable: YES
    TIVX_TARGET_A72_2 Enable: YES
    TIVX_TARGET_A72_3 Enable: YES
    TIVX_TARGET_DSP1 Enable: YES
    TIVX_TARGET_DSP2 Enable: YES
    TIVX_TARGET_DSP_C7_1 Enable: YES
    /************************************打印Target使能情况结束************************************/
    opencv创建图像(高*宽*通道数):5*16*1
    img.elemSize(): 1
    img.elemSize1(): 1
    img.step: 16
    img.step1(): 16
    ---------------------------------打印opencv创建的图像的所有像素---------------------------------
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    ---------------------------------打印vxCreateImageFromHandle创建的图像的所有像素---------------------------------
    /************************************打印图像像素值************************************/
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    /************************************打印图像像素值结束************************************/
    ---------------------------------打印vxNotNode输出图像的所有像素---------------------------------
    /************************************打印图像像素值************************************/
    90, 30, 1, 1, 22, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    /************************************打印图像像素值结束************************************/
    30433.719841 s: VX_ZONE_INIT:[tivxHostDeInitLocal:107] De-Initialization Done for HOST !!!
    30433.724260 s: VX_ZONE_INIT:[tivxDeInitLocal:193] De-Initialization Done !!!
    APP: Deinit ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Deinit ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Deinit ... Done !!!
    IPC: Deinit ... !!!
    IPC: DeInit ... Done !!!
    MEM: Deinit ... !!!
    DDR_SHARED_MEM: Alloc's: 1 alloc's of 80 bytes
    DDR_SHARED_MEM: Free's : 1 free's of 80 bytes
    DDR_SHARED_MEM: Open's : 0 allocs of 0 bytes
    DDR_SHARED_MEM: Total size: 536870912 bytes
    MEM: Deinit ... Done !!!
    APP: Deinit ... Done !!!

  • 已将您的问题反馈给产品工程师,一旦有回复,回尽快告知您。

  • vx_imagepatch_addressing_t addr;
    addr.dim_x = width;
    addr.dim_y = height;
    addr.stride_x = (vx_uint32)img.elemSize();
    addr.stride_y = (vx_uint32)img.step;
    addr.step_x = 1;
    addr.step_y = 1;
    addr.scale_x = VX_SCALE_UNITY;
    addr.scale_y = VX_SCALE_UNITY;
    void* ptr = img.data;

    工程师从 vxCreateImage()和 handle 创建映像的唯一区别是您提供了上述值(尤其是 STRIDE_y)

    输出可能会成为问题,可能由于提供的跨度错误。

    您能否确认 STRIDE_y 是否正确? 理想情况下,应该是 width* mul_FACTOR,其中 mul_FACTOR (8位格式为1,16位格式为2,等等) 

  • 我确认 STRIDE_y 是正确的!因为我从opencv创建的图像宽度为16,高度为5,像素格式为无符号8bit的灰度图像(即一个像素一个字节),那么像素间距为1字节,行间距的跨度当为16*1=16字节。
    不知您说的从vxCreateImage()和handle创建映像的唯一区别是我提供了如下跨度有何问题?如有问题,那么您在通过handle创建图像后再对图像做vxNotNode取反操作后的输出结果是正常的吗?您是怎么通过handle来创建图像的呢?我有尝试过把opencv创建的图像通过imwrite保存后再通过tivx_utils_create_vximage_from_bmpfile()加载出来,再利用vxNotNode取反操作则结果是正确的呢。对此我还是比较疑惑,望不吝赐教,期待您的回复,谢谢。
    vx_imagepatch_addressing_t addr;
    addr.dim_x = width;
    addr.dim_y = height;
    addr.stride_x = 1;  //像素间距为1个字节
    addr.stride_y = 16;//行间距为行宽度*像素字节数,即为16*1
    addr.step_x = 1;
    addr.step_y = 1;
    addr.scale_x = VX_SCALE_UNITY;
    addr.scale_y = VX_SCALE_UNITY;
    void* ptr = img.data;   
     
     
    代码简化如下 :
     

    void main(void)
    {

    void show_image_all_pixel(vx_image in_img);//声明打印图像像素点函数

    vx_uint32 width = 16;
    vx_uint32 height = 5;

    // 创建opencv图像
    Mat img(height,width,CV_8UC1,Scalar(0));   //创建宽度为16,高度为5,像素格式为无符号8bit的图像,初始化为0
    img(Range(1,5), Range(1,5)) = Scalar(255);   //将图像的第1~4行,1~4列赋值为255
    printf("opencv创建图像(高*宽*通道数):%d*%d*%d\n", img.rows, img.cols, img.channels());


    // 利用opencv图像信息配置openvx图像地址结构
    vx_imagepatch_addressing_t addr;
    addr.dim_x = width;
    addr.dim_y = height;
    addr.stride_x = 1;  //像素间距为1个字节
    addr.stride_y = 16;//行间距为行宽度*像素字节数,即为16*1
    addr.step_x = 1;
    addr.step_y = 1;
    addr.scale_x = VX_SCALE_UNITY;
    addr.scale_y = VX_SCALE_UNITY;
    void* ptr = img.data;   
    //imwrite("image.bmp",img);   


    // 创建上下文,输入图像
    vx_context context = vxCreateContext();

    // 创建图
    vx_graph graph = vxCreateGraph(context);


    vx_image in_img;
    vx_status status = VX_SUCCESS;

    // 从句柄中导入输入图像,打印图像属性
    in_img = vxCreateImageFromHandle(context, VX_DF_IMAGE_U8, &addr, &ptr, VX_MEMORY_TYPE_HOST);
    cout << "---------------------------------打印vxCreateImageFromHandle创建的图像的所有像素---------------------------------" << endl;
    show_image_all_pixel(in_img);   //打印显示图像像素点

    //创建输出图像
    vx_image out_img = vxCreateImage(context, width, height, VX_DF_IMAGE_U8);

    // 创建节点,图像取反操作
    vx_node n0 = vxNotNode(graph, in_img, out_img);

    // 验证图,保存图结构
    status = vxVerifyGraph(graph);

    // 调度图
    status = vxScheduleGraph(graph);
    status = vxWaitGraph(graph);

    if (VX_SUCCESS == status)
    {
    cout << "---------------------------------打印vxNotNode输出图像的所有像素---------------------------------" << endl;
    show_image_all_pixel(out_img);
    }

    // 释放资源
    vxReleaseImage(&in_img);
    vxReleaseImage(&out_img);
    vxReleaseNode(&n0);
    vxReleaseGraph(&graph);
    vxReleaseContext(&context);
    }

    void show_image_all_pixel(vx_image in_img)
    {
    vx_uint32 width;
    vx_uint32 height;

    vxQueryImage(in_img, (vx_enum)VX_IMAGE_WIDTH, &width, sizeof(vx_uint32));
    vxQueryImage(in_img, (vx_enum)VX_IMAGE_HEIGHT, &height, sizeof(vx_uint32));

    vx_map_id map_id_in;
    vx_rectangle_t rect_in = {0, 0, width, height};
    vx_imagepatch_addressing_t map_addr_in;
    vx_uint8* map_ptr_in;
    vxMapImagePatch(in_img, &rect_in, 0, &map_id_in, &map_addr_in, (void **)&map_ptr_in, VX_READ_ONLY, VX_MEMORY_TYPE_HOST, VX_NOGAP_X);

    printf("/************************************打印图像像素值************************************/\n");
    volatile vx_uint32 i,j,k;
    i=j=k=0;
    for(volatile vx_uint32 y = 0; y < map_addr_in.dim_y; y+=map_addr_in.step_y)
    {
    j = (map_addr_in.stride_y*y*map_addr_in.scale_y)/VX_SCALE_UNITY;
    for (volatile vx_uint32 x = 0; x < map_addr_in.dim_x; x+=map_addr_in.step_x)
    {
    i = j + (map_addr_in.stride_x*x*map_addr_in.scale_x)/VX_SCALE_UNITY;
    k++;
    if (0 == k%width)
    {
    printf("%u\n", *(map_ptr_in+i));
    }
    else
    {
    printf("%u, ", *(map_ptr_in+i));
    }
    }
    }
    printf("/************************************打印图像像素值结束************************************/\n");
    vxUnmapImagePatch(in_img, map_id_in);
    }

    ************************************************************************日志*******************************************************************
    APP: Init ... !!!
    MEM: Init ... !!!
    MEM: Initialized DMA HEAP (fd=4) !!!
    MEM: Init ... Done !!!
    IPC: Init ... !!!
    IPC: Init ... Done !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    30433.712534 s: GTC Frequency = 200 MHz
    APP: Init ... Done !!!
    30433.712892 s: VX_ZONE_INIT:Enabled
    30433.712904 s: VX_ZONE_ERROR:Enabled
    30433.712948 s: VX_ZONE_WARNING:Enabled
    30433.713889 s: VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
    30433.715078 s: VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:93] Initialization Done for HOST !!!

    ---------------------------------打印vxCreateImageFromHandle创建的图像的所有像素---------------------------------
    /************************************打印图像像素值************************************/
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    /************************************打印图像像素值结束************************************/
    ---------------------------------打印vxNotNode输出图像的所有像素---------------------------------
    /************************************打印图像像素值************************************/
    90, 30, 1, 1, 22, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    /************************************打印图像像素值结束************************************/
    30433.719841 s: VX_ZONE_INIT:[tivxHostDeInitLocal:107] De-Initialization Done for HOST !!!
    30433.724260 s: VX_ZONE_INIT:[tivxDeInitLocal:193] De-Initialization Done !!!
    APP: Deinit ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Deinit ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Deinit ... Done !!!
    IPC: Deinit ... !!!
    IPC: DeInit ... Done !!!
    MEM: Deinit ... !!!
    DDR_SHARED_MEM: Alloc's: 1 alloc's of 80 bytes
    DDR_SHARED_MEM: Free's : 1 free's of 80 bytes
    DDR_SHARED_MEM: Open's : 0 allocs of 0 bytes
    DDR_SHARED_MEM: Total size: 536870912 bytes
    MEM: Deinit ... Done !!!
    APP: Deinit ... Done !!!

  • 我有尝试过把opencv创建的图像通过imwrite保存后再通过tivx_utils_create_vximage_from_bmpfile()加载出来,再利用vxNotNode取反操作则结果是正确的呢。

    如果在通过此 API 进行写入和加载时得到正确的输出,您是否可以调用"vxMapImagePatch()"到由此生成的 vx_image 并从中读取 image_addr?

    然后将此 image_addr 与您正在设置的以下值进行比较,看下是否相同? 

    vx_imagepatch_addressing_t addr;
    addr.dim_x = width;
    addr.dim_y = height;
    addr.stride_x = 1;  //Pixel pitch is 1 byte 
    addr.stride_y = 16;//Line spacing is line width * number of pixels bytes, which is 16 * 1 
    addr.step_x = 1;
    addr.step_y = 1;
    addr.scale_x = VX_SCALE_UNITY;
    addr.scale_y = VX_SCALE_UNITY;
    void* ptr = img.data;   

  • 通过imwrite保存后再通过tivx_utils_create_vximage_from_bmpfile()加载出来的vx_image,调用vxMapImagePatch,并从中读取打印如下值

    addr.dim_x = width;
    addr.dim_y = height;
    addr.stride_x = 1;  //Pixel pitch is 1 byte 
    addr.stride_y = 16;//Line spacing is line width * number of pixels bytes, which is 16 * 1 
    addr.step_x = 1;
    addr.step_y = 1;
    addr.scale_x = VX_SCALE_UNITY;
    addr.scale_y = VX_SCALE_UNITY;

    void* ptr = img.data;   
    除了最后一项图像地址外,其他与设定的值都是一样的,保存到本地再加载出来的图像通过vxMapImagePatch出来的地址 ,与opencv创建openvx图像时的地址本来就不一样吧,但这个不应该影响通过vxCreateImageFromHandle创建图后再做节点的取反操作的输出结果呀

  • 另外我在通过in_image=vxCreateImageFromHandle(context,VX_DF_IAMGE_U8,&addr,&ptr,VX_MEMORY_TYPE_HOST)设置的mem_typ是VX_MEMORY_TYPE_HOST,但是当我通过vxQueryImage(in_image,(vx_enum)VX_IMAGE_MEMORY_TYPE,&memory_type,sizeof(vx_enum))查询并打印memory_type值却是VX_MEMORY_TYPE_NONE,这点也比较疑惑,是否最终节点的取反操作没有执行是与此处的memory_type没有设置上有关联吗?

    期待您的回复,谢谢!!!

  • 都已跟进给工程师,请关注英文论坛的答复。

  • 另外我在通过in_image=vxCreateImageFromHandle(context,VX_DF_IAMGE_U8,&addr,&ptr,VX_MEMORY_TYPE_HOST)设置的mem_typ是VX_MEMORY_TYPE_HOST,但是当我通过vxQueryImage(in_image,(vx_enum)VX_IMAGE_MEMORY_TYPE,&memory_type,sizeof(vx_enum))查询并打印memory_type值却是VX_MEMORY_TYPE_NONE,

    这一点并不会造成问题。

    void* ptr = img.data;   
    除了最后一项图像地址外,其他与设定的值都是一样的,保存到本地再加载出来的图像通过vxMapImagePatch出来的地址 ,与opencv创建openvx图像时的地址本来就不一样吧,但这个不应该影响通过vxCreateImageFromHandle创建图后再做节点的取反操作的输出结果呀

    您能否确认 IMG.DATA 是否已在 DDR_SHARED_MEM 中分配,即是否已使用 dma-buf 框架进行分配?

    因为在执行 vxCreateImageFromHandle()时,此处提供的 ptr 将被分配给 host_ptr (虚拟地址),而 shared_ptr (物理地址)应为有效的物理地址(在 DDR_shared_mem 中) 

    当您保存和加载映像时,映像是使用 DDR_Shared_MEM 区域中的 dma-buf 创建和分配的,因此在这种情况下应注意到这一点。

    这是我们从可以正常工作和出现问题的时候发现的唯一区别 。

  • 您好,如何查看img.data的是否在DDR_SHARED_MEM中已经分配呢,如果没有分配,是需要用tivxMemHost2SharedPtr这个函数来将img.data转换为shared_ptr吗

  • Hi,

    我们确认后给到您答复。

  • NOT 节点在 DSP 上运行,需要物理地址。 TIvxMemHost2SharedPtr 将接受主机 ptr (虚拟地址),如果使用 dma-buf 框架分配存储器,则会返回相应的物理地址。 

    如何查看img.data的是否在DDR_SHARED_MEM中已经分配呢,

    如果 img.data 是使用 dma-buf 框架创建的,那么它将在 DDR_shared_mem 中分配,因为这是为 dma-buf 框架专门绘制的唯一区域。 您可以使用 A72上的 API appMemAlloc()/tivxMemAlloc()为 img.data 分配。