如题 自己做的一块6678与K7的板子 使用1X SRIO连接 希望是FPGA发送 DSP接收 速度1.25G, DSP SRIO时钟250M, FPGA SRIO时钟125M
时钟不同源 为两片CDCE62005的输出。FPGA使用的调试SRIO IP核
下图是FPGA使用Chipscope抓取的数据图片
第二行:FPGA收到的DSP发来的数据;
第一行:FPGA判断DSP发来的数据是是否正确,F 表示4个Byte都是正确的(正确是指所有的Byte都是 FB FB BC 三个中的某个)
第四行:FPGA发送给DSP的数据;
第三行:FPGA判断FPGA发送给DSP的数据是否正确,F 表示4个Byte都是正确(正确意义同上)的。
下图是上图中某段的放大图
四行的意义与上图一样,从图中可以看出,FPGA发送给DSP的数据一直都是一样的(FD FB BC中的某些),所以第三行的数据一直都是F
但是FPGA收到DSP的数据间隔160多组(1组4个Byte)之后就不再是BC FD FB数据了,第一行也不再是F,这时候FPGA认为连接出错 Port_initialled不能拉高
就没办法进行之后的操作。
之前以为这样周期变化是CDCE62005的输出时钟不稳定导致的,但是现在我即使调整了CDCE62005的寄存器,现象依旧是这样。而且每次都是经过
160多组之后数据就不再是IDLE码(FD BC FB),这样依旧是时钟的问题吗???
目前输出到DSP的CDCE62005的pll_lock拉不高,但是这一片给到DSP的时钟是从前一片62005直通过来的,前一片62005PLL是锁住的。这样应该没问题吧!
现在想请TI的工程师帮忙分析下,到底是哪里出问题了?
或者用过的工程师也麻烦指导一下,难道必须购买完整的SRIO核才能使用吗?