Part Number: TMS320C6701
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMS320C6748
各位大佬好,我接触DSP处理器不久,正在学习并尝试调试C6701这款芯片,目前在启动和引导的部分产生了一些疑惑:
1、我在芯片手册上看到,该片有64K internal program RAM、一个64K Internal data RAM,请问这两部分就如字面意思,一个是存储程序,一个是存储数据的RAM吗?我是否都有权限调用,(是否就是IPRAM和IDRAM)?
2、如果我理解的是正确的,该片内含64K RAM,如果我外部通过EMIF CE1接口挂载一个4M 大小的FLASH,在不外扩RAM,我是否就无需在写二级BootLoad了(在编写CMD时,只需要把一些资料定义到IRAM中即可)?
3、编译生成的.out文件,是否还需要什么专用工具转换成AIS文件,地址是否还需要加偏移?我实在没有找到关于这部分的资料呢...
还请各位大佬不吝赐教
至此。