This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6701: 关于二级Bootload的问题

Part Number: TMS320C6701
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMS320C6748

各位大佬好,我接触DSP处理器不久,正在学习并尝试调试C6701这款芯片,目前在启动和引导的部分产生了一些疑惑:

1、我在芯片手册上看到,该片有64K internal program RAM、一个64K Internal data RAM,请问这两部分就如字面意思,一个是存储程序,一个是存储数据的RAM吗?我是否都有权限调用,(是否就是IPRAM和IDRAM)?

2、如果我理解的是正确的,该片内含64K RAM,如果我外部通过EMIF CE1接口挂载一个4M 大小的FLASH,在不外扩RAM,我是否就无需在写二级BootLoad了(在编写CMD时,只需要把一些资料定义到IRAM中即可)?

3、编译生成的.out文件,是否还需要什么专用工具转换成AIS文件,地址是否还需要加偏移?我实在没有找到关于这部分的资料呢...

还请各位大佬不吝赐教

至此。

  • 我接触DSP处理器不久,正在学习并尝试调试C6701这款芯片

    这款芯片太老了,不建议学习使用了。

    建议用TMS320C6748或者TMS320C6678来学习。

  • 啊,好的,只是这不是我能决定的,但我手中有C6748的开发板,那我想在请教一下:

    1、关于上述问题2和问题3,也是我在C6748中同样想要了解的问题,还望不吝赐教,谢谢了。

    2、请问有没有供C6701使用的AIS生成或者转换工具,亦或者AIS前插入的这部分代码和其他C6000系列是否兼容,例如C6748?

    3、请问官网是否有提供关于UBL的示例可供参考?

  • 2、如果我理解的是正确的,该片内含64K RAM,如果我外部通过EMIF CE1接口挂载一个4M 大小的FLASH,在不外扩RAM,我是否就无需在写二级BootLoad了(在编写CMD时,只需要把一些资料定义到IRAM中即可)?

    c67x ROM bootloader只搬移1k大小的代码,如果代码超过1K,就需要二次bootloader。

    3、编译生成的.out文件,是否还需要什么专用工具转换成AIS文件,地址是否还需要加偏移?我实在没有找到关于这部分的资料呢...

    不需要,AIS是后面新的格式,C67x没有用AIS文件。

    可以参考下面的文档。
    https://www.ti.com/lit/an/spra544d/spra544d.pdf