This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM6442: 配套 PMIC TPS6522053上电启动失败

Part Number: AM6442


各位老师好!

           我正在使用AM6442芯片,PMIC芯片型号为TPS6522053,设计中使用了ADC0模块,目前正在硬件调试阶段,期间出现一个问题:

          PMIC TPS6522053芯片在上电时序过程中,时序进行到SOLT2(LDO1\LDO3\LDO4\buck2t等4条电源轨启动)时,上电失败,LDO1\LDO4\buck2等3个电源轨输出均为0V,LDO3输出电压为0.7V(正常值为1.8V)。

经过测试分析,我将PMIC的LDO3输出与AM6442芯片ADC0的供电引脚(J13)VDDA_ADC之间的连接断开,即LDO3输出不给AM6442的ADC模块供电,此时PMIC芯片可正常执行上电时序,各电源轨输出电压正常。

            AM6442芯片的ADC模块引脚硬件连接情况大致如下:ADC0_REFN(J16)接VSS

                                                                                                 ADC0_REFP(J15) 接1.8V 即PMIC芯片的LDO3输出

                                                                                                 VDDA_ADC(J13)接1.8V 即PMIC芯片的LDO3输出

                                                                                                 ADC0_AIN0~ADC0_AIN4 这五个ADC输入引脚外接插座

                                                                                                   ADC0_AIN5~ADC0_AIN7这三个ADC输入引脚未使用,直接接VSS

            请各位老师帮忙分析,为啥PMIC(TPS6522053)的LDO3输出1.8V连接到AM6442的VDDA_ADC引脚,PMIC上电会失败,谢谢!

  • 您好,您的问题我们需要升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。

  • 您好,

    请问能否分享下原理图?

    您最近是否获得了样片?建议您验证下器件修订版本? 请参阅 SoC 勘误表:

    https://www.ti.com/lit/er/sprz457g/sprz457g.pdf

    i2287 Package Pin Assignment Difference between SR1.0 and SR2.0

    我们认为您可能没有提供此勘误表的配置,可能存在一些与配置相关的错误。

    ADC 输入:

    ADC0_AIN0~ADC0_AIN4,这5个 ADC 输入引脚是外部插座。 您能否验证在 AM64x 器件断电时是否对任何 ADC 输入施加了电位? 如果有的话,可能会有漏电流从 ADC 输入引脚流向 VDDA_ADC (LDO3),施加到 PMIC 的最终电势可能会影响其启动方式。  

    当未为 AM64x ADC 加电时,不允许向该器件施加电位。 这在datasheet的Absolute Maximum Rating table中进行了说明。 请参阅名为"Steady-state max voltage at all other IO pins"的参数。 

    PMIC 具有残余电压检测功能。 请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65220.pdf