Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
sdk: ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13
Ti 专家你好,
我根据ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13/mcusw/mcuss_demos/profiling/can 这个demo,想编译出能够在mcu3_0和mcu3_1上能运行的代码。
但是我在makfile中添加如下命令:
命令(1):
ifeq ($(CORE),mcu3_0)
APPEND_LNKCMD_FILE += overrides/$(SOC)/$(CORE)/linker_r5f_mcu3_0_freertos.lds
APPEND_LNKCMD_FILE += overrides/$(SOC)/$(CORE)/memory_map_ddr.cmd
endif
但是在编译的时候出错了:

上述表示我在mcusw/build/j721e/mcu3_0/中没有对应的链接文件,但是在参考demo中,其命令为:
命令(2):
ifeq ($(BUILD_OS_TYPE), freertos) EXTERNAL_LNKCMD_FILE_LOCAL = overrides/$(SOC)/$(CORE)/linker_r5_freertos.lds else EXTERNAL_LNKCMD_FILE_LOCAL = overrides/$(SOC)/$(CORE)/linker_r5_sysbios.lds endif
我的同事在使用命令(1)时,能够正常编译,并且在mcusw/build/j721e/目录下,没有mcu3_0的链接脚本,而是在overrides/mcu3_0目录下指定了。见命令(1)
我想问关于:
以及在mcusw/build/makeruls/env.mk文件中,变量