This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CSL BSL rts67**.lib的加入问题

 

您好:

我的DSP处理器课程老师教我每次创建一个工程的时候,都要加入CSL  BSL 文件,但是我在看其他参考书

上面的工程的时候,发现有的工程需要加入rts6700.lib (如果用的是C6000系列的dsp chip)

能否大概说一下什么情况下需要添加这三类文件?

哪些是必须要加的,哪些是不用加的?

还有就是我发现不同的DSP系列 以及不同的CCS系列,需要不同种类的CSL  BSL  rts

那么如果发现不兼容,我该从哪里得到这些文件?

谢谢!

  • 用到哪些库函数就添加相应的库即可

  • 补充一下:

    RTS是Runtime Support library, 用C语言编写程序的话,需要用这个库建立C语言环境,里面还有很多常用的数学库等,具体说明可以参考相应的Compiler User Guide.

    CSL是Chip Support Library是芯片级支持库,这个库是针对芯片的。

    BSL是Board Support Library是板级支持库,这个库是针对板子的,仅限于该块DSK/EVM板

    不同种类的CSL, BSL, rts主要是用CCS里不同版本的compiler编译的,所以会有兼容问题。