This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6678: TMDSEVM6678L

Part Number: TMS320C6678

您好 ti工程师:

我最近在想实现这样的一个工程:

1、将DSP的BOOT MODE设置为SPI启动

2、我烧写在SPI flash的内容是一段二级引导的程序内容如下:

       a、通过emif将文件读取到DDR(可以是同步,也可以是异步) 也可以是其他的低速总线(i2c、spi)等等。

       b、程序跳转到DDR指定位置运行

3、设计一个三级的程序如:点个灯,或者是输出一段”hello word“等。

4、最后程序运行三级(第三步)的程序 功能结束

问题:

1、我们有没有这样的参考案例,可以让我学习和参考,如果有可以分享一下吗?  谢谢。

2、如果没有可以给我提点一下相应的思路吗,因为我最近查阅了相应的资料设计到了汇编等语言。我并不是很强。。

最后:谢谢~(0V0)!!!!!!!!