您好 ti工程师:
我最近在想实现这样的一个工程:
1、将DSP的BOOT MODE设置为SPI启动
2、我烧写在SPI flash的内容是一段二级引导的程序内容如下:
a、通过emif将文件读取到DDR(可以是同步,也可以是异步) 也可以是其他的低速总线(i2c、spi)等等。
b、程序跳转到DDR指定位置运行
3、设计一个三级的程序如:点个灯,或者是输出一段”hello word“等。
4、最后程序运行三级(第三步)的程序 功能结束
问题:
1、我们有没有这样的参考案例,可以让我学习和参考,如果有可以分享一下吗? 谢谢。
2、如果没有可以给我提点一下相应的思路吗,因为我最近查阅了相应的资料设计到了汇编等语言。我并不是很强。。
最后:谢谢~(0V0)!!!!!!!!