Part Number: TMS320C6654
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6652
TI专家:
如题,我想在使用CCS调试期间,在CCS执行断点时,输出断点运行状态的log报告,类似于IDEA中evaluate and log at breakpoints的功能,请问CCS如何实现?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320C6654
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6652
TI专家:
如题,我想在使用CCS调试期间,在CCS执行断点时,输出断点运行状态的log报告,类似于IDEA中evaluate and log at breakpoints的功能,请问CCS如何实现?
谢谢!
翻译
搜索
复制
您好,可以通过使用Trace功能来实现在断点运行状态下输出log报告的功能。
1. 打开CCS并加载您的项目。
2. 在CCS的菜单栏中,选择"View" -> "Trace",打开Trace视图。
3. 在Trace视图中,选择"Configure Trace",打开Trace配置对话框。
4. 在Trace配置对话框中,选择您要使用的Trace模式。根据您的需求,可以选择Instruction Trace、Data Trace或者Event Trace。
5. 配置Trace断点:在Trace配置对话框中,选择"Breakpoints"选项卡,然后点击"Add"按钮来添加Trace断点。在断点配置中,您可以选择要监视的变量、寄存器或者内存地址,并设置断点的条件。
6. 配置Trace输出:在Trace配置对话框中,选择"Output"选项卡,然后选择您要输出log报告的方式。您可以选择将Trace数据输出到CCS的控制台窗口、Trace视图窗口、文件或者其他输出设备。
7. 应用Trace配置:完成Trace配置后,点击"Apply"按钮来应用配置。
8. 启动调试会话:在CCS的菜单栏中,选择"Debug" -> "Start Debug Session"来启动调试会话。
9. 设置断点并运行:在代码中设置断点,并开始运行程序。当程序运行到断点时,Trace功能将会记录相应的Trace数据。
10. 查看Trace log报告:根据您在步骤6中配置的方式,您可以在CCS的控制台窗口、Trace视图窗口、文件或者其他输出设备上查看Trace log报告。