型号: 66AK2H SWITCH 有4个SGMII port
开发板有两个网口 : 分别连接两台电脑PC_A , PC_B, PC_A IP: 192.168.3.30 PC_B IP: 192.168.3.40
ETH0 IP: 192.168.3.50, ETH1 IP: 192.168.3.60 ETH0,ETH1 分别对应66AK 的两个port
1) 问题 PC_A ping PC_B 无法ping通, PC_A PING ETH0, ETH1 都可以ping通,作为交换功能应该PC_A 能ping通 PC_B
请问有谁知道是什么原因? 那里设置不对? 谢谢!