This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
我想问一下,8168的NAND烧写。如何用CCSV5进行烧写。根据WIKI上的烧写方式,有两个问题:
1: 当使用BCH 8BIT烧写时,烧写不进去。一直出现
Attempting to start write in block number 0x2B1.
Writing image data to Block 689 Page0x0
Verify failed. Attempting to clear page
Attempting to start write in block number 0x2B2.
2: 当使用HAM烧写时,是可以烧写完成,也打印出烧写成功。但是上电从NAND启动时,终端上什么显示也没有。
我看SD启动时,里面有MLO,BOOT.SRC文件,这些文件是否也需要一起烧写进去。如果是的话应该如何烧写。
谢谢!
SD卡上的MLO文件只是给SD用的,不必也不能烧写到nand。
请问你烧写到nand的binary,是EZSDK自带的pre_build 文件,还是你自己编译的?
你好:
1: 我自己编译的u-boot.noxip.bin这个文件,我也同样试过把编译好的u-boot.bin烧写进去。也是没有反应的。
2: 不好意思,你上面写的pre_build 文件是干什么用的。
谢谢!
你好:
我刚才已经试了一下你给我的U-BOOT是用HAM方式烧写进去的,还是不可以。这个问题该如何解决?
谢谢!
你好:
我把EZSDK里的U-BOOT代码放到CCS里出现以下错误
gmake: *** No rule to make target `include/autoconf.mk', needed by `depend'
在ubuntu编译环境下,就会生成一个u-boot的文件,是可以再A8上直接用CCS执行的,不用放到CCS下面。
u-boot: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), statically linked, not stripped