Part Number: TDA4VH-Q1
你好,
TDA4VH开发板参考设计里SERDES1用于连接到PCIe x4 lane CONN.、SERDES0用于连接到PCIe x2 lane CONN.以及连接到USBC上。
1. SERDES1的参考时钟SERDES1_REFCLK是接收时钟信号的,PCIE_REFCLK0_P/N_OUT是断开的(bom里0ohm电阻是DNI的);
2.SERDES0的参考时钟SERDES0_REFCLK是断开(bom里0ohm电阻是DNI的)的,PCIE_REFCLK1_P/N_OUT是接了时钟输入;
帮忙解释下这么连接的原因,该怎么使用参考时钟?
第二,我们想利用SERDES0的SERDES0_TX2/RX2用作USB A的SSTX/RX,参考时钟这里该怎么设置?
以上谢谢