This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VH-Q1: TDA4VH SERDES0/1接口时钟的连接 确认

Part Number: TDA4VH-Q1


你好,

TDA4VH开发板参考设计里SERDES1用于连接到PCIe x4 lane CONN.、SERDES0用于连接到PCIe x2 lane CONN.以及连接到USBC上。 

1. SERDES1的参考时钟SERDES1_REFCLK是接收时钟信号的,PCIE_REFCLK0_P/N_OUT是断开的(bom里0ohm电阻是DNI的);

2.SERDES0的参考时钟SERDES0_REFCLK是断开(bom里0ohm电阻是DNI的)的,PCIE_REFCLK1_P/N_OUT是接了时钟输入;

帮忙解释下这么连接的原因,该怎么使用参考时钟?

第二,我们想利用SERDES0的SERDES0_TX2/RX2用作USB A的SSTX/RX,参考时钟这里该怎么设置?

以上谢谢

  • 我们需要咨询一下e2e产品线工程师。

  • 您好,

    TDA4VH 支持双内部基准时钟(INT0和 INT1)。 对于 PCIe来说,支持100MHz 内部参考时钟,USB 也使用100MHz。

    您可以在 USB 的基准时钟上使用内部 SSC (展频时钟)。

    如果需要额外的参考时钟(超出内部可支持的时钟范围),或者用于主机和端点共享相同参考时钟的 PCIe 配置,也可以使用外部 REFCLK。 对于这类情况,设计可以具有向两个器件提供时钟的外部时钟发生器。