Part Number: TMS320C6678
EMIF NORFLASH BOOT失败 boot创建了一个简单的工程,生成.out文件了 需要装换为.bin
1.希望官方提供一个emifnorflash的boot工程,且有转换工具链 可以将out转换为bin
2.norflash的emifboot模式生成的工具链需要增加一个boot parameter table吗? 如果需要请提供增加boot parameter table的方式
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320C6678
EMIF NORFLASH BOOT失败 boot创建了一个简单的工程,生成.out文件了 需要装换为.bin
1.希望官方提供一个emifnorflash的boot工程,且有转换工具链 可以将out转换为bin
2.norflash的emifboot模式生成的工具链需要增加一个boot parameter table吗? 如果需要请提供增加boot parameter table的方式
请看下面的FAQ文档。
4.6.1 How to Do EMIF16 NOR Flash Boot on C66xx Devices? Example?
https://www.ti.com/lit/an/spracn2/spracn2.pdf
可以在安装目录下搜索文件,b2ccs.exe和ccs2bin.exe在C:\ti\C66x MCSDK 2.1\mcsdk_2_01_02_06\tools\boot_loader\ibl\src\util\btoccs