在BBBlack的文档中有提到过,不能在板子没有供电的时候向任何IO口接入电压,不能在SYS_RESETn信号为高之前驱动任何引脚。
在实际使用过程中,出现了好几例症状为BBBlack上Vcore或VDD3V3A负载短路导致板子无法工作的情况。板子停止工作的瞬间都发生在正常工作的时候,而不是马上出现在上述工作状态之后。目前也只能怀疑是因上述原因导致的损坏,但无法确定。
此外,如果要求BBBlack上电完成之前不能使GPIO上有任何电压,对于一个整体使用电池供电的系统来说,如智能小车,似乎需要相对较为复杂的上电顺序控制。
想询问一下:这样做会损坏芯片的原因是什么?有没有文档能够说明这一点?谢谢。