你好!用3.12kernel sdk0.7的版本HDMI 链接到屏上,会出现一下企鹅,还有进度条,然后就没信号了,怎么会事啊,请大侠帮忙!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!用3.12kernel sdk0.7的版本HDMI 链接到屏上,会出现一下企鹅,还有进度条,然后就没信号了,怎么会事啊,请大侠帮忙!!!
看描述,你遇到的问题和这个貌似是一样的,请参考这个帖子:
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/78641.aspx
你好!这个我看了,还有一个问题想请教你,就sdk0.7版本的HDMI支持的分辨率最小是640*480,我用的是4.3的LCD屏只支持480*272,请问HDMI 和 LCD 可以同时亮,但是分辨率就是不统一,分开定义有不行,求大侠都出来指导,用的是boneblack板子,参考的是am335x-boneblack.dts文件。
明白了,看你的描述,你必须要支持LCD屏幕的480*272,所以分辨率被局限在了这,但是这个分辨率是HDMI所不支持的,所以这样的话,你只能二选一了。或者是换个大一点的LCD屏。
PS:对于BBB的HDMI能支持的分辨率,你可以通过查TDA19988的datasheet得知,9章input format。
恩恩,谢谢了,我昨天也是看见那个文档了,才你问你的,现在知道了就好了,谢谢了。
这个问题回答的不对哦
不知道楼主是不是HDMI的480*272的屏,如果是的话它一定有个edid信息
即使不是标准屏,也不妨碍系统认识并驱动的
我已经成功驱动了1024x600 和 1280x800
1、首先这个文档写的可能有点问题!一开始这句话本身就有问题--You display may not support all of these resolutions on the board.
2、beaglebone black 可以同时支持HDMI 和 LCD?这个没试过不知道,不过使用的是同一个LCD控制器,应该是无法同时控制两种分辨率的屏的