This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SK-TDA4VM: dsp C66X的调试

Part Number: SK-TDA4VM
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM,

关于TDA4VM上C66X的调试有几个问题麻烦咨询以下,目前前提是我计划只用到TDA4VM的MCU和C66X,其他部分内核包括A72不会用到:

1.SK-TDA4VM上的C66X的LOG输出是不是UART1,如果不是的话是哪个?

2.如果C66X的LOG输出没有配置uart口,那如何来配置?有没有案例代码

3.C66X的SPI通讯是否支持DMA,有没有案例代码?

4.C66X和MCU2或者MCU3是否可以有内存共享地址,可以直接进行数据获取。如果没有,C66X和MCU之间如何进行通讯最高效?

5.SDK里有没有直接可以导入到CCS里的C66X的案例工程代码,经过CCS编译后可以直接加载进去后跑起来的?

6.如果没有直接导入CCS的工程代案例代码,我如何开始独立开发C66X的软件?

  • 您好,

    关于TDA4VM上C66X的调试问题,我逐一回答您的问题:

    1. 在SK-TDA4VM开发板上,C66x的LOG输出默认是通过UART1进行。您可以通过UART1接口连接到PC或其他设备,以查看C66x的LOG输出。

    2. 如果C66x的LOG输出没有配置UART口,您可以通过修改设备树(device tree)文件来配置UART口。设备树是描述硬件设备和资源的一种数据结构,您可以根据具体的设备树文件格式和C66x所使用的设备树文件,修改UART的配置信息。一般来说,设备树文件位于Linux内核源码树中的arch/arm/boot/dts目录下。您可以参考相关的文档或示例代码来了解如何修改设备树文件。

    3. C66x的SPI通讯是支持DMA的。您可以使用C66x的DMA引擎来实现SPI的数据传输。

    4. C66x和MCU2或MCU3之间可以有内存共享地址,以实现数据的直接获取和通信。您可以在设备树文件中配置共享内存区域,并在软件中使用共享内存地址进行数据读写。

    5. SDK中提供了一些针对C66x的案例工程代码,您可以在CCS中导入这些工程代码,并进行编译和调试。

    6. 如果没有直接导入CCS的工程案例代码,您可以从头开始独立开发C66x的软件。首先,您需要了解C66x的架构和编程模型,以及相关的开发工具和环境。然后,您可以创建一个新的工程,编写C66x的代码,并使用CCS进行编译和调试。

    希望以上回答对您有帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。

  • 关于第2/4问题,我这边考虑的是不会用到A72的LINUX,所以如果不用LINUX的话,只是用SBL启动后加载MCU和DSP的应用,这样就不能通过linux的设备树配置来解决了,这两个问题如何解决?还有没有其他的配置方法?

    第5点,可以直接导入CCS的工程代码,能否够给一个目录,在PDK的哪个目录下?

  • 您好,

    如果您不使用A72的Linux,只使用SBL启动后加载MCU和DSP的应用程序,那么确实无法通过Linux的设备树配置来解决问题。在这种情况下,您可以考虑以下方法来解决这两个问题:

    1. 使用SBL的配置文件:SBL(Secondary Bootloader)是一个负责加载应用程序的引导加载程序。您可以通过修改SBL的配置文件来配置启动选项和参数,以加载MCU和DSP的应用程序。具体的配置方法和选项取决于您使用的SBL版本和平台,请参考相应的文档和示例。

    2. 在应用程序中进行配置:您可以在MCU和DSP的应用程序中进行配置,以满足您的需求。例如,您可以在应用程序中定义和配置外设、中断、时钟等,以及与其他设备的通信和交互。这样可以绕过设备树的配置,但需要在应用程序中实现相应的功能和逻辑。

    对于您的第五个问题,PDK(Processor SDK)提供了一些可以直接导入CCS的工程代码。这些代码位于PDK的安装目录下的"ti"文件夹中的不同子目录中,具体的目录取决于您选择的库和驱动。以下是一些常见的目录:

    - "ti/drv"目录:包含了各种驱动程序的源代码和示例,例如UART、SPI、eMMC、网口等驱动。
    - "ti/board"目录:包含了各种开发板的支持代码和示例,例如启动代码、引导加载程序、外设初始化等。
    - "ti/example"目录:包含了各种示例应用程序的代码,例如数据处理、通信、控制等。