原提问:e2echina.ti.com/.../ccstudio-ccs-view--expression
新建立的CCS工作空间,Expression是空白的,于是向往这里面增加一些变量用于观察,特别是在程序调试运行的时候观看
然而,经过一段时间后,就会出现在程序运行界面选择View->Expression,无法弹出观察窗口,只有把视图从CCS Debug切换至CCS Edit,该观察窗口才可以弹出来
不知道是否是CCS的bug?已经多次出现了
解决办法目前是把workspace里的内容全都删除掉(这样Expression里之前添加的观察变量也会被清空),然后再重新添加,就又正常了
推测是不是workspace里的缓存影响到了View->Expression的查看?
再次复现了该问题,对应的关闭 CCS 并提供 <WORKSPACE FOLDER>/.metadata/.log 文件(附加到此线程)
该log最后的信息如下:
!ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2023-10-24 15:31:59.925
!MESSAGE Error
!STACK 0
java.nio.channels.ClosedByInterruptException
at java.base/java.nio.channels.spi.AbstractInterruptibleChannel.end(Unknown Source)
at java.base/sun.nio.ch.FileChannelImpl.endBlocking(Unknown Source)
at java.base/sun.nio.ch.FileChannelImpl.size(Unknown Source)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.FileCharArray.create(FileCharArray.java:46)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.InternalParserUtil.createFileContent(InternalParserUtil.java:245)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.InternalParserUtil.createWorkspaceFileContent(InternalParserUtil.java:168)
at org.eclipse.cdt.core.parser.FileContent.create(FileContent.java:143)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.SavedFilesProvider.getContentForInclusion(SavedFilesProvider.java:36)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor$1.checkFile(CPreprocessor.java:196)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor$1.checkFile(CPreprocessor.java:1)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.findInclusion(CPreprocessor.java:1395)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.executeInclude(CPreprocessor.java:1730)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.executeDirective(CPreprocessor.java:1508)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.internalFetchToken(CPreprocessor.java:972)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.fetchToken(CPreprocessor.java:673)
at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.nextToken(CPreprocessor.java:771)
at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.fetchToken(AbstractGNUSourceCodeParser.java:292)
at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.nextToken(AbstractGNUSourceCodeParser.java:331)
at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.acceptInactiveCodeBoundary(AbstractGNUSourceCodeParser.java:392)
at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.declarationList(AbstractGNUSourceCodeParser.java:1390)
at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.parseTranslationUnit(AbstractGNUSourceCodeParser.java:1361)
at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.translationUnit(AbstractGNUSourceCodeParser.java:1356)
at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.parse(AbstractGNUSourceCodeParser.java:688)
at org.eclipse.cdt.core.dom.parser.AbstractCLikeLanguage.getASTTranslationUnit(AbstractCLikeLanguage.java:171)
at org.eclipse.cdt.internal.core.model.TranslationUnit.getAST(TranslationUnit.java:886)
at org.eclipse.cdt.internal.core.model.TranslationUnit.getAST(TranslationUnit.java:838)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.contentassist.RTSCHelpProvider.getFunctionSummaries(Unknown Source)
at org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.contentassist.RTSCHelpProvider.getFunctionInfo(Unknown Source)
at org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.contentassist.RTSCHelpProvider.getFunctionInfo(Unknown Source)
at org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CHelpSettings.getFunctionInfo(CHelpSettings.java:125)
at org.eclipse.cdt.internal.ui.CHelpProviderManager.getFunctionInfo(CHelpProviderManager.java:165)
at org.eclipse.cdt.internal.ui.text.c.hover.CDocHover.getHoverInfo(CDocHover.java:87)
at org.eclipse.cdt.internal.ui.text.c.hover.AbstractCEditorTextHover.getHoverInfo2(AbstractCEditorTextHover.java:84)
at org.eclipse.cdt.internal.ui.text.c.hover.BestMatchHover.getHoverInfo2(BestMatchHover.java:149)
at org.eclipse.cdt.internal.ui.text.c.hover.CEditorTextHoverProxy.getHoverInfo2(CEditorTextHoverProxy.java:85)
at org.eclipse.jface.text.TextViewerHoverManager$1.run(TextViewerHoverManager.java:155)