This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM368 UBL如何重烧回复

本人是使用appro DM368的开发机
使用RS232串口透过TFTP与终端机指令进行烧入
但是档案或位置似乎不对
现在重新上电终端机上完全没讯息
ubl的部分应该挂了
请问要如何回復?现在手边只有RS232连接debug boaed
要重烧回復的话哪边有相关文章可参考?

有看到说利用SD卡 将debug boead jp2接起来启动(但目前手边的SDHC无法使用)

也看不太懂他的步骤7) Run this command export PATH=$PATH:./bin.x86 这是在哪边输入执行?

终端机直接打执行後make有问题

#make
Command 'make' is available in '/usr/bin/make'
The command could not be located because '/usr/bin' is not included in the PATH environment variable.
make: command not found

  • 你好,

    Appro的参考设计无法用串口启动,所以只能用CCS或者SD烧写ubl。

    export PATH=$PATH:./bin.x86应该在Linux命令行下面运行。

  • 最後调整配置已经完成制作SD卡dm3xx.dat
    但是将SD卡插入机器内重新上电(DEBUG BOARD JP2 SHORT)
    RS232串口依旧没有任何讯息
    正常来讲应该要出现选单吧
    有可能因操作失误RBL被覆盖吗?
    制作SD卡开机相关讯息如下

    # make install
    ./dm3xx_sd_boot data
    copying data to
    Writing /mnt/sdc/dm3xx.dat
    000200-006c30, 27184 bytes <- sdcard_flash/sdcard_flash_DM36x.bin
    008000-008200, 512 bytes <- test pattern 1 2 3
    010000-015000, 20480 bytes <- original/ubl.bin
    020000-043554, 144724 bytes <- original/u-boot-dm368.bin
    060000-084df4, 151028 bytes <- original/diagnostic_dm368.bin
    160000-3e7004, 2650116 bytes <- original/uImage_dm368
    400000-1081000, 13111296 bytes <- original/dm368.squashfs
    syncing
    DM355 boot data copied in data file /mnt/sdc/dm3xx.dat on
    Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /dev/sdd1 40945 16901 24045 42% /mnt/sdc

  • 你好,

    请问你的SD烧写代码是从Appro的IPNC软件包里面获得的么?

  • 是 包含\original\內档等都皆为approIPNC软件包所提供的原档
    过程中有修改的地方只有格式化与挂载时的位置改成我自己出现的位置

    阿 也不知道为什麽 全部再重新执行一次又可以了
    目前正常执行SD开机了