Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
您好,
1.请问Uniflash是否不支持am437x 系列设备,自动检测检测不到设备,在下方搜索框中也无法搜索到相应设备。

2.有什么工具或者方法可以通过JTAG或者串口直接将程序烧录到SPI-flash里吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问Uniflash是否不支持am437x 系列设备,自动检测检测不到设备,在下方搜索框中也无法搜索到相应设备。
您好,暂时不支持
2.有什么工具或者方法可以通过JTAG或者串口直接将程序烧录到SPI-flash里吗?
您好,关于通过JTAG或串口将程序烧录到SPI-flash的方法,这是一种常见的做法。您可以使用专用的编程器或调试工具,如TI的XDS系通过JTAG接口将程序烧录到SPI-flash中。
您好,
我搜索到了论坛里的这篇文章,
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/900834/ccs-am4379-flashing-qspi-with-uniflash,
您知道该如何用dslite 指令将程序写入idk-am437x的 spiflash内吗?
我尝试了文章中的第一个指令是可以将.out下载到板子内的,但是我无法下载bin文件。
下载bin文件的指令如下:
dslite.bat --mode processors -c COM8 -f C:\Users\a1771\Desktop\bootloader_summary\SPI_Flash_test\Baremetal_Led_bin\app.bin -d 2 -o 0
谢谢
可能有以下几个原因导致:
1. 串口连接问题:请确保您的开发板与计算机通过COM7正确连接,并且串口线路正常。您可以尝试重新连接串口线,或者尝试使用其他可用的串口。
2. 程序文件路径问题:请确保您提供的程序文件路径是正确的,并且文件存在。可以尝试使用绝对路径或者相对路径,确保路径中不包含特殊字符或空格。
3. Flash编程器设置问题:请检查您的Flash编程器设置是否正确。
4. 超时问题:有时候下载程序的过程可能需要较长时间,特别是对于较大的程序文件。您可以尝试增加-d参数后的数值,增加下载的超时时间。