在6678上用NDK进行网络应用,只加载一个核时可以正常收发数据,在其他核加载程序时,就会出现问题,请问这是什么原因

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果您已经确认了共享资源冲突不是问题的原因,那么可能是其他原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 确认程序是否正确设置了线程的 CPU 亲和性。在多核处理器上,操作系统可能会将线程分配到不同的核心上运行。如果您的程序没有正确设置线程的 CPU 亲和性,可能会导致线程在不同的核心上频繁切换,从而影响程序的性能。
2. 确认程序是否正确使用了同步机制。即使共享资源冲突已经被排除,如果程序中存在多个线程同时访问同一个数据结构的情况,也可能会导致数据不一致或其他问题。确保您的程序正确使用了互斥锁、条件变量或其他同步机制,以避免多个线程之间的竞争和冲突。
3. 确认程序是否正确处理了信号。在多核处理器上,可能会出现信号在不同核心上的竞争和处理问题。确保您的程序正确处理了信号,
4. 确认程序是否正确处理了异常。在多核处理器上,可能会出现异常在不同核心上的竞争和处理问题。确保您的程序正确处理了异常
5. 确认程序是否正确使用了内存屏障和原子操作。在多核处理器上,可能会出现缓存一致性问题,导致数据不一致或其他问题。确保您的程序正确使用了内存屏障和原子操作,以确保缓存一致性。
期待您的反馈