Part Number: PROCESSOR-SDK-J721S2
hello!
在J721S2的板子上替换DDR为南亚NT6AN1024F32AC-J2H(2片4GB)。使用SPRACU8B_Jacinto7_DDRSS_RegConfigTool.xlsb重新配置生成board_ddrRegInit.h,报错如下图,能否告知是什么原因?如何修改?附件有board_ddrRegInit.h和对应的SPRACU8B_Jacinto7_DDRSS_RegConfigTool.xlsb。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: PROCESSOR-SDK-J721S2
hello!
在J721S2的板子上替换DDR为南亚NT6AN1024F32AC-J2H(2片4GB)。使用SPRACU8B_Jacinto7_DDRSS_RegConfigTool.xlsb重新配置生成board_ddrRegInit.h,报错如下图,能否告知是什么原因?如何修改?附件有board_ddrRegInit.h和对应的SPRACU8B_Jacinto7_DDRSS_RegConfigTool.xlsb。
这种问题可能由多种原因引起,包括但不限于以下几点:
1. DDR参数配置错误:在使用DDR配置工具时,可能需要输入特定的DDR参数,如时序、电压等。如果这些参数设置不正确,可能会导致生成的配置文件出现错误。
2. 工具版本不匹配:DDR配置工具可能需要与特定版本的硬件或软件开发工具配合使用。如果使用的工具版本不适配您的硬件或软件环境,可能会导致生成配置文件时出现错误。
3. 输入数据错误:在使用DDR配置工具时,输入的原始数据可能存在错误,例如时序参数、电压参数等。这些错误可能导致生成的配置文件不正确。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 仔细检查DDR配置工具的输入参数,确保输入的参数是正确的
您好,
要支持two rank DDR,需要确认或配置以下参数:
1. DDR控制器配置:需要配置DDR控制器以支持两个rank的DDR。涉及到设置寄存器或使用特定的DDR控制器配置工具来配置控制器。
2. DDR时序配置:配置正确的时序参数以确保两个rank的DDR能够正常工作。
3. PCB布局设计:在设计PCB时,需要考虑两个rank的DDR的布局和信号完整性,确保信号传输的稳定性和可靠性。
4. DDR驱动强度配置:配置正确的驱动强度以确保两个rank的DDR能够正常工作。
5. DDR电源和地连接:需要确保两个rank的DDR都能够得到稳定的电源供应,并且地连接良好。
6. DDR控制器初始化代码:需要编写或配置DDR控制器的初始化代码,以确保在启动时正确初始化两个rank的DDR。