Part Number: PROCESSOR-SDK-AM62X
通过Pinmux生成的文件AM62x_pinmux.h和AM62x_pinmux_data.c这两个文件怎么集成到SDK中,我并没有找到相关方法,只找到了am335x但并不适用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: PROCESSOR-SDK-AM62X
通过Pinmux生成的文件AM62x_pinmux.h和AM62x_pinmux_data.c这两个文件怎么集成到SDK中,我并没有找到相关方法,只找到了am335x但并不适用
您可以按照以下步骤将它们集成到SDK中:
1. 将生成的AM62x_pinmux.h和AM62x_pinmux_data.c文件复制到SDK的合适目录中
2. 修改SDK中的Makefile或者编译脚本,确保编译过程中包含了这两个文件
3. 确保在设备树文件中正确地配置了Pinmux相关的信息,包括引用AM62x_pinmux.h文件和使用其中定义的引脚配置。
4. 如果SDK提供了相关的工具或者脚本来自动生成Pinmux配置,那么你也可以尝试使用这些工具来自动生成Pinmux配置文件,然后将生成的文件集成到SDK中。
我有关注英文论坛的一个回答
"
For U-Boot/Linux purposes, you ONLY need devicetree.dtsi.
The other files are for use with our bare-metal/RTOS offering ("MCU+ SDK").
"
意思是如果使用SDK是"ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm"则仅需要关注pinmux工具生成的"devicetree.dtsi"文件
使用的SDK是"mcu_plus_sdk_am62x"则关注pinmux工具生成"AM62x_pinmux.h"和"AM62x_pinmux_data.c"文件
目前我使用的是"MCU+ SDK",我不知道具体怎么使用这些.c和.h文件
非常感谢
1. 将生成的"AM62x_pinmux.h"和"AM62x_pinmux_data.c"文件添加到您的项目中。
2. 在您的代码中包含"AM62x_pinmux.h"头文件,以便可以使用其中定义的引脚映射和配置。
3. 根据需要,在"AM62x_pinmux_data.c"文件中进行任何必要的修改或配置,以确保引脚映射和配置与您的应用程序需求相匹配。
4. 在编译和构建过程中,确保这些文件被正确地链接到您的应用程序中。
5. 在运行时,您的应用程序将使用这些引脚映射和配置来与硬件进行交互。