This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PROCESSOR-SDK-AM62X: 通过Pinmux生成的文件如何集成到SDK中?

Part Number: PROCESSOR-SDK-AM62X


通过Pinmux生成的文件AM62x_pinmux.h和AM62x_pinmux_data.c这两个文件怎么集成到SDK中,我并没有找到相关方法,只找到了am335x但并不适用

  • 您可以按照以下步骤将它们集成到SDK中:

    1. 将生成的AM62x_pinmux.h和AM62x_pinmux_data.c文件复制到SDK的合适目录中

    2. 修改SDK中的Makefile或者编译脚本,确保编译过程中包含了这两个文件

    3. 确保在设备树文件中正确地配置了Pinmux相关的信息,包括引用AM62x_pinmux.h文件和使用其中定义的引脚配置。

    4. 如果SDK提供了相关的工具或者脚本来自动生成Pinmux配置,那么你也可以尝试使用这些工具来自动生成Pinmux配置文件,然后将生成的文件集成到SDK中。

  • 我有关注英文论坛的一个回答

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1270783/sk-am62a-lp-sysconfig-pinmuxing-procedure/4813979?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am62x%2520pinmux#4813979

    "

    For U-Boot/Linux purposes, you ONLY need devicetree.dtsi.

    The other files are for use with our bare-metal/RTOS offering ("MCU+ SDK").

    "

    意思是如果使用SDK是"ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm"则仅需要关注pinmux工具生成的"devicetree.dtsi"文件

    使用的SDK是"mcu_plus_sdk_am62x"则关注pinmux工具生成"AM62x_pinmux.h"和"AM62x_pinmux_data.c"文件

    目前我使用的是"MCU+ SDK",我不知道具体怎么使用这些.c和.h文件

    非常感谢

  • 1. 将生成的"AM62x_pinmux.h"和"AM62x_pinmux_data.c"文件添加到您的项目中。

    2. 在您的代码中包含"AM62x_pinmux.h"头文件,以便可以使用其中定义的引脚映射和配置。

    3. 根据需要,在"AM62x_pinmux_data.c"文件中进行任何必要的修改或配置,以确保引脚映射和配置与您的应用程序需求相匹配。

    4. 在编译和构建过程中,确保这些文件被正确地链接到您的应用程序中。

    5. 在运行时,您的应用程序将使用这些引脚映射和配置来与硬件进行交互。

  • 4. 在编译和构建过程中,确保这些文件被正确地链接到您的应用程序中。

    请问具体如何实现,是否有官方教程可以学习?

    非常感谢

  • 一般来说,链接文件到应用程序中需要以下步骤:

    1. 在编译器中指定头文件路径2. 在链接器中指定库文件路径和库文件3. 确保依赖项正确