安装包路径下的client和helloworld例程(以太网例程)不能成功导入,出现图片所示的错误。
附带问题:STK例程包中的以太网例程导入build后,运行结果有,但提示找不到main.c文件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
安装包路径下的client和helloworld例程(以太网例程)不能成功导入,出现图片所示的错误。
附带问题:STK例程包中的以太网例程导入build后,运行结果有,但提示找不到main.c文件。
谢谢Andy Yin1,
首先是导入不成功,我看到是找不到库。重新安装了一遍CCS,现在能用了。
其次是找不到main.c,基本就是你说的那种,debug的属性应该设置成Full Debug-g那项,在一本书上找到了。
谢谢哦!
补充问题,
1、发现Client跟HelloWorld两个例程全部用的是BIOS的,直接是BIOS-Start函数作为main函数的内容,感觉BIOS很陌生,有什么具体介绍资料吗(除了help里的手册)??
2、STK测试例程包里的GE还是GbE例程,代码似乎更加好看懂,但是没找到IP地址的,看着像是用MAC地址在传输,感觉很神奇?
我基本要实现DSP与上位机的相互传输,全双工形式。DSP侧应该是把DDR3里的数据或者MSCM里的数据传输出去,这样的开发应该着眼于哪个例程好做,基本要怎么修改呢???