This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM-Q1: 处理器论坛

Part Number: TDA4VM-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

EMMC接口,上拉电阻47K到1.8V,测试上拉电阻值见表格 出现不同阻值,  测试环境:使用万用表15B  电路板断电超过10小时  ,电压表测试电阻 相当于桥式 电压输出在两端 测试电阻 可能导致内部mos 打开 测试阻值异常 但是测试其他PCBA 未出现 电阻值基本都接近于47K 帮忙分析感谢

CALPAD
CLK
CMD
DAT0
DAT1
DAT2
DAT3
DAT4
DAT5
DAT6
DAT7
DS
标准值
10k
22R
47K
47K
47K
47K
47K
47K
47K
47K
47K
10K

A电路板 第一次

9.96K
22.1R
9.58K
9.44K
9.56K
9.48k
9.58K
9.48K
9.57K
46.6K
46.7K
9.65K

A电路板 第二次(10分钟静置)

9.96K
22.1R
46.7K
9.57K
9.49K
9.56K
36.1K
9.56K
46.7K
46.8K
46.7K
9.6

A电路板 第三次(静置)

9.96K
22.1R
46.7K
46.6K
46.7K
46.5K
46.7K
46.8K
46.7K
46.5K
46.6K
9.67K

B电路板

9.97K
22R
46.5k
46.6K
46.5K
46.5K
46.5K
46.8K
46.6K
40.3K
39.8K
9.7K