Part Number: AM623
想通过A核使用dma模式的spi采用中断的方式去读取fpga的数据,该怎么去配置A核的spi为DMA模式呢?DMA一次能够缓冲传送多大的数据量到内存呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: AM623
想通过A核使用dma模式的spi采用中断的方式去读取fpga的数据,该怎么去配置A核的spi为DMA模式呢?DMA一次能够缓冲传送多大的数据量到内存呢?
请问有没有相关程序可以测试一下A核的dma呢,我这边改设备树将spi0配置为dma模式,有没有什么程序可以用来做一下测试是不是成功改动了和测试下dma一次最多能传输的数据量
怎么去配置A核的spi为DMA模式
1. 初始化 DMA 控制器:设置 DMA 控制寄存器、分配 DMA 缓冲区
2. 配置 SPI 接口为 DMA 模式:配置工作模式,包括是否使用 DMA
3. 分配 DMA 缓冲区:DMA 操作分配足够内存缓冲区,存储从 FPGA 读取的数据
4. 设置 DMA 传输参数:配置 DMA 控制寄存器,以指定数据传输的方向,传输的数据量,以及触发 DMA 操作的触发源
5. 启动 DMA 操作:数据传输
DMA一次能够缓冲传送多大的数据量到内存呢
几个字节到数千字节不等
可以用 UIO访问 DMA 控制寄存器,通过 mmap 将 DMA 缓冲区映射到用户空间
示例如下:
// 打开 UIO 设备文件
int fd = open("/dev/uio0", O_RDWR);
if (fd < 0) {
perror("Failed to open UIO device");
return -1;
}
// 映射 UIO 寄存器到用户空间
void *uio_base = mmap(NULL, UIO_MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
if (uio_base == MAP_FAILED) {
perror("Failed to map UIO device");
close(fd);
return -1;
}
// 配置 DMA 控制寄存器
// ... (根据具体硬件和寄存器配置)
// 分配 DMA 缓冲区
void *dma_buffer = malloc(DMA_BUFFER_SIZE);
// 启动 DMA 传输
// ... (根据具体硬件和寄存器配置)
// 等待 DMA 传输完成
// ... (根据具体硬件和寄存器配置)
// 关闭 UIO 设备和释放资源
munmap(uio_base, UIO_MAP_SIZE);
close(fd);
free(dma_buffer);1. 初始化 DMA 控制器:设置 DMA 控制寄存器、分配 DMA 缓冲区
2. 配置 SPI 接口为 DMA 模式:配置工作模式,包括是否使用 DMA
3. 分配 DMA 缓冲区:DMA 操作分配足够内存缓冲区,存储从 FPGA 读取的数据
4. 设置 DMA 传输参数:配置 DMA 控制寄存器,以指定数据传输的方向,传输的数据量,以及触发 DMA 操作的触发源
5. 启动 DMA 操作:数据传输
目前我是参照如下方法更改了A核的spi0为dma模式,请问你这边有相关例程可以先用来做一下测试,看看配置是不是已经生效呢?
请参阅TRM的以下部分:
11.1 Data Movement Architecture Overview................................................................................................................ 762
11.2 Data Movement Subsystem (DMSS)..................................................................................................................... 822
11.3 Peripheral DMA (PDMA)......................................................................................................................................... 852
我们有一个常见问题解答,其中列出了包括TRM在内的TRM