第一个问题:INTC模块的事件映射到CPU中断INT4-INT15这个过程怎么实现的,通过硬件还是软件?模块里面的INTMUX1-3寄存器负责完成中断事件选择,它是怎么完成把128个事件随机映射到12个CPU中断的呢?在下面这个文档中,有使用软件配置,是否是用这种手动配置方式完成映射呢/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/120/7144.Configuring-Interrupts-on-Keystone-Devices.pdf
第二个问题:INTMUX寄存器里INTSELx字段会根据引起中断的事件不同而实时变化吗,如果可以变化这是怎么实现的呢?
希望有大佬帮忙解决,谢谢谢谢谢谢