我们使用imx219和DCC3.1进行ISP调优。
目前:imx219可以正常抓取图片;开发板和DCC IP配置正确;DCC软件处理离线图片可以正常运行。
但是我们使用imx219实时保存RAW图时,出现了以下错误。求解。
Request to get RAW image from Target : 192.168.1.30
Loaded communication DLL:itCommun.dll
Error in capturing the RAW image
Request to get YUV image from Target : 192.168.1.30
Loaded communication DLL:itCommun.dll
Error in capturing the YUV image
这是DCC中的配置,分辨率是一致的,但是我们不清楚帧率和传输协议分别应该在哪里配置。DCC中没有看到这两个配置选项。