This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6678: DSP选型问题

Part Number: TMS320C6678


您好,以前我们用的C6713, 代码是跑在片上的SDRAM上,虽然主频不高,但是整个速率还是可以的,我刚才看了下C6678和C6671,它们好像代码跑在外挂的DDR3上,有没有其他型号,可以让代码跑在sdram上的?谢谢

  • 我刚才看了下C6678和C6671,它们好像代码跑在外挂的DDR3上

    因为DDR3内存相对于片上SDRAM来说,具有更大的容量和更高的带宽

  • Hi  @ Gary Lu    我理解错了吗?代码跑在芯片内部(也就是片上RAM),应该具有更高的带宽吧?也就是速度更快吧?

  • 您的理解是正确的,谢谢您的纠正。将代码运行在芯片内部的片上RAM(SRAM)上可以获得更高的访问速度和更低的访问延迟,SRAM具有较快的存取速度和无需刷新的特性。与外部DDR3等内存相比,片上RAM的访问速度更快。

  • 那么单核的话,C6671能让程序运行在片上RAM吗?如果不能的话,有哪颗可以?同时还要求主频尽可能的高,谢谢

  • C6671 并没有片上RAM可供代码运行

  • L2 cash 应该是吧?F28335好像程序是跑在片上RAM,对吗?我描述清楚点,比如F28335,内部有flash,代码是烧写在内部的,运行的时候,是将代码从flash拷贝到RAM中运行,这样子相对将代码拷贝到外部的DDR3,运行速度肯定是快很多,那么 C6671,我知道内部没有flash,需要外挂,那么它的代码是烧写到外部flash,运行的时候,是将代码复制到片内ram还是片外ddr3上内?像前面说的,两个地方运行,速度相差好多,另外是片上ram是否够?

  • 对于 F28335,您描述得很正确。通常情况下,F28335 的代码是存储在内部 Flash 存储器中,而在运行时会将代码从 Flash 拷贝到片上的 RAM 中运行。这样可以获得更快的执行速度,因为 RAM 的访问速度比 Flash 更快。

    对于 C6671,代码存储在外部的 Flash 存储器中。在运行时,可以选择将代码加载到片上的 L2 缓存中运行,也可以将代码加载到片外的 DDR3 存储器中运行。并且可以通过使用 ECC来提高外部 DDR3 存储器的可靠性。

    加载到片上的 L2 缓存中可以提高执行速度,但需要确保片上的 RAM 大小足够容纳整个程序的数据