附件是基于DM8148和DRA62X的ARM/DSP/M3通信的DEMO和文档. 脱离了syslink等软件构架。
欢迎讨论学习
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
附件是基于DM8148和DRA62X的ARM/DSP/M3通信的DEMO和文档. 脱离了syslink等软件构架。
欢迎讨论学习
你好!请问DM8148软件开发过程中,针对DSP内核的软件开发能否在Window下的CCS开发环境下进行开发,能推荐相关开发文档吗?谢谢!
Hi , C6000 DSP 代码本身是可以再windows 下运行的CCS中进行开发调试的。
这个资料很多,建议直接买本书看来入门
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/955.aspx
HI,王工,在DVRRDK环境下,还可以用这种方式吗?会不会有MailBox或其他冲突?
理论上可以用这个方法,注意避开已有的MAILBOX
理论上可以,但是如果已经跑了DVRDK了,就不建议用这套方法了。
这套方法是推荐给DSP不跑操作系统,ARM跑LINUX的情况下使用的。
如果程序有DDR,需要在LINUX端先把这块DDR reserve出来