This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678第二个网口不稳定问题



        我们自己做的板子,将sgmii 0也接了一个phy,该
phy实现光、电口并自动切换。
        目前功能上已经调通,但发现切换不稳定,当切换
发生时,随机的sgmii 0所接网口不能正常工作。
可能这一次网络还能ping通,下一次切换时就不通了。
经过调试发现,phy的物理连接切换后每次都能建立,
也能够收到外部的PC发出来的网络报文,但6678发出的报文
似乎出了问题,查看6678的cpsw的统计寄存器0x02090c00和
0x02090c34发现,接收报文计数器显示接收到了报文,但发送
报文计数器在切换失败后停止不动。
        不知道哪里出现了异常,特来求教。
        谢谢!

  • 在光电切换过程中,请注意观察,是否有SGMII_STATUS的AN_ERROR bit 为1的情况发生?

  • 您是说这个AN_ERROR如果被置起,过一会儿就会变低吗?

    我之前观察过,出问题时,这个位并未变高。

    另外,我又注意到,出问题时看cpsw的计数器:

    每次dsp发包时,02090b00(即cpsw port0的收包计数器)能正常计数,

    但02090c34(即cpsw port1的发包计数器)停止不动了。

    这个应该理解为cpsw收到了dsp core发来的报文,但没有正常的从1口发出,

    难道cpsw出问题了?

    在出问题时,SGMII的寄存器看了一下,没有什么异常。

  • 我说的是过程中观察,不是已经发生问题后观察,请注意,如果此bit出现为1,就算后来恢复为0,TI是不保证其正常运行的。换句话,只要此bit出现过为1的情况,发包是可能随机出现问题的,必须要在PHY端采取规避的配置。

  • 刚写了个小程序,循环查询这个AN_ERROR是否被置起,
    如有置起则打印提示。
    当出现问题时,这个位始终没有被置起过。

  • 1.我假设你查对了SGMII STATUS寄存器,因为两个口分别对应不同的状态寄存器,那么在光电转换中SGMII STATUS是否有变化?是如何变化的?MR_LP_ADV_ABILITY寄存器是否有变化,是如何变化的?

    2. 在出问题后,MAC status寄存器的最高比特idle是否一直为0?

    3.在往外发包的同时请再检查CPSW STATB统计,看是否有其他的值在增加?比如TXCARRIERSENSEERRORS? 如果确定没有任何异常计数器增加,能否增大发送的数据量(>68KB),看看此时队列No.648是否有包拥塞?

  • 感谢Marvin非常详细的指导!

    Marvin Liang 说:

    1.我假设你查对了SGMII STATUS寄存器,因为两个口分别对应不同的状态寄存器,那么在光电转换中SGMII STATUS是否有变化?是如何变化的?MR_LP_ADV_ABILITY寄存器是否有变化,是如何变化的?

    我应该查对了寄存器,因为在监测AN_ERROR的同时,我也监测了相同寄存器的另外一位:link up,发现在切换时,表示link down的语句

    不停打印出来。我的光口是1000兆,电口接100兆,表示link partner状态的寄存器MR_LP_ADV_ABILITY在每次切换后均能正常反应当前的速度。

    2. 在出问题后,MAC status寄存器的最高比特idle是否一直为0?

    这个没注意查看,有板子的时候我会核对一下。不过我想应该为0,因为从这个口还是能收到报文,只是发不出去。

    3.在往外发包的同时请再检查CPSW STATB统计,看是否有其他的值在增加?比如TXCARRIERSENSEERRORS? 如果确定没有任何异常计数器增加,能否增大发送的数据量(>68KB),看看此时队列No.648是否有包拥塞?

    关于统计的其他寄存器我基本都看过(希望没有遗漏),表示错误的寄存器都为0。648队列应该没有问题,因为cpsw的port 0逻辑上是在648的后面,

    接收648的输出,如果648出了问题,port 0的接收计数器在出错的时候就不会增加了,而我观察到这种情况下这个寄存器还在正常地递增。我也查看了

    648里面有没有描述符,事实上没有。

  • 首先对Marvin的耐心指导表示感谢!

    Marvin Liang 说:

    1.我假设你查对了SGMII STATUS寄存器,因为两个口分别对应不同的状态寄存器,那么在光电转换中SGMII STATUS是否有变化?是如何变化的?MR_LP_ADV_ABILITY寄存器是否有变化,是如何变���的?

    STATUS寄存器应该查对了位置,因为我也查询了相同寄存器的另外一位:表示链接是否建立的bit0,

    当进行切换时,表示这一位变化的打印语句执行了。

    我的光口接的是1000兆,电口接的是100兆,在切换时,无论正常与否,MR_LP_ADV_ABILITY均能

    反映当前链接的速度。

    2. 在出问题后,MAC status寄存器的最高比特idle是否一直为0?

    这个没看,不过应该是0,因为出问题时,dsp还能收到报文,只是报文发不出去了。

    我会再查询一下这一位,看它有没有变高过。

    3.在往外发包的同时请再检查CPSW STATB统计,看是否有其他的值在增加?比如TXCARRIERSENSEERRORS? 如果确定没有任何异常计数器增加,能否增大发送的数据量(>68KB),看看此时队列No.648是否有包拥塞?

    其他统计寄存器我基本都看过,均为0。

    Q648应该没问题,dsp发包时,从报文数据的流向看,cpsw出在q648的后方,如果q648出现问题,

    cpsw的port 0的接收计数器不会正常增长,比如dsp core发3个包,这个计数器就会增加3个。

  •    希望你再仔细的查询一下我列出的寄存器,确认其值到底是多少。

       “如果确定没有任何异常计数器增加,能否增大发送的数据量(>68KB),看看此时队列No.648是否有包拥塞?”,请仔细看看,我的意思不是说648出了问题,我让你做这个测试是想确认 包确实没有发出去,还在CPSW Tx FIFO里,因为你发包少,所以只看到了计数器没有增长。如果你发包多,总数据量超过68KB, Tx FIFO应该满,同时反压到648,能看到648有包拥挤。这样才能证明是包挤压在Tx FIFO而没发出去,而不是其他原因如ALE交换问题等。

       因为你光电转化的时候有1000M->100M的切换和重协商过程,很多PHY会协商1000M半双工,在这样的情况下,EMAC可能会出现随机的发送问题。附件是一个规避办法供你参考。

      另,我们也曾遇到某些情况,MAC idle状态一直是0导致无法发送,问题在PHY一侧,你可以通过MIDO reset PHY试试。

    Note_for_connect_Keystone_to_PHY.pdf
  • hi, Marvin:

    我在网口出问题之后(ping不通),又另外ping了一个负载为65k的大包,这时查看

    02090b8c寄存器(RXDMAOVERRUNS),发现这个寄存器值非0,看了这个寄存器的

    解释,似乎也没什么启发。

    另外,还有一个现象:有时网口出问题时,接收方向似乎也有问题。我的接收free队列为q919,

    收到包后放到q720,qdsp里的固件查看q720,并将q720的描述符pop出来,发中断core处理,

    当出问题时,发现q720里面有描述符,但core却没有收到中断,很快q919队列里的描述符就

    消耗尽了。这种现象也只在网口切换时发生。

  • 1.在你的网口切换过程中,你是否有对以太网系统进行重新初始化呢?比如reset MAC, SGMII?
    2.目前看来收发都可能出问题,那么请在切换后重新初始化以太网子系统,步骤如下(参考附件):
    A. close_emac
    B.  ALE disable 如果你后面会设置ALE_bypass
    C.   open_emac
    D.  ALE bypass

  • 网口出问题后,我软件上复位了整个系统,发现问题依旧,只有掉电才能恢复正常。

    另外发现MACSTATUS寄存器的IDLE位在出问题后一直为0,应该表示MAC一直在忙。

    怀疑是外接的phy有问题,在硬件上又单独复位了phy,问题依旧。

    请教Marvin,什么情况下MAC一直在忙乎,能单独复位MAC吗?

  • 您好,请问单独复位网口模块的功能是否实现了,我们现在遇到类似问题,网口在运行一段时间后就挂了,所以希望通过复位网口避免这一问题?