Part Number: SK-TDA4VM
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
SK-TDA4VM的开发板是仅支持linux的SDK吗,那么如何对MCU进行编程开发呢?
想用CCS对TDA4VM上的MCU进行编程的话,有官方库或者例程吗?比如想通过MCU控制CAN通信,可以实现吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
是的,only the Linux SDK is supported for SK boards.
TI提供了教程,您先按照下方手册开始入门
1. Overview — Processor SDK Linux Edge AI for SK-TDA4VM Documentation
使用CCS的话,参考这个链接中TI提供的方法,重点看一下里面的FAQ链接。
SK-TDA4VM: How to create a project on CCS? - Processors forum - Processors - TI E2E support forums
支持CAN, 您可以看这个FAQ
多谢您的及时回复,不过还有很多疑问,望您能一一回复,非常感谢!
我们已经完成了Processor SDK Linux Edge AI SDK的安装,也已安装了CCS。我们现在的疑问是:
1. 需要在CCS中编写CAN的通信逻辑,而不是单单使用ip link命令。请问这该如何实现呢?
2.请问有基于CCS环境的TDA4VM的例程源码或库函数吗?不然即使我们安装了CCS,也不知如何对TDA4上的MCU进行编程开发。
3.我们查阅了很多文档,都止步于环境的搭建及CCS软件的安装,没有相关的对TDA4VM上MCU开发的介绍,请问您这边有系统开发流程吗?
您好
1. 这个linux的SDK里面是没有的,您还是按照手册来做。
您可以看一下RTOS那个SDK,在MCUSW里面有CAN的例程,但是针对的不是您的这套评估板。
software-dl.ti.com/.../demo_can_profile_top.html
2. 3. 您目前用的板子只支持processor-sdk-linux-sk-TDA4VM这个SDK,资源很有限。但是针对TDA4VM这款芯片,TI还有很多其他的SDK,里面有您需要的库函数这类的,也可以用CCS开发,但是用TDA4VM的另一套评估板,而不是SK这个。

下方这四个板子可以组成一个最为完整的系统,您可以看一下描述和特性,如果您不需要网关和音频显示这类的,用前两个就可以。
1)www.ti.com.cn/.../J721EXCPXEVM
2)www.ti.com.cn/.../J721EXSOMXEVM
3)www.ti.com.cn/.../J7EXPCXEVM
4)www.ti.com.cn/.../J7EXPEXEVM
然后SDK的话,您可以在下方链接的软件开发部分下载
https://www.ti.com/product/zh-cn/TDA4VM
关于SK-TDA4VM和J721E的对比,您可以看下方FAQ,其中SDK的那个表格里面,画x的代表支持这个SDK.
您好
留出的JTAG接口怎么连接,如何在CCS创建工程,之前已经发过给您了,再发给您一下。
1)
但正如之前所说,我们目前不支持它,因此对此的帮助有限,如果是做开发,建议用之前提到的EVM。
如果您有其他问题,可以重新发帖咨询。