大家好,
我买的是APPro DM8127的开发板,软件版本为DM8127_IPNC_3.80.00。我把开发板的nand flash 芯片MT29F2G16AADWP:D换成我们使用的的S34ML01G200TFI000,8位宽度的flash后,出现问题:
1,进不了nand boot模式,直接跳到uart模式。
2,在uart模式下,把uboot写到ddr中,在ddr中操作nand flash。写和擦除都正常。通过比较数据是正常的。但是在读的时候有很多ECC: uncorrectable.打印。请问问题出现在哪里?
谢谢!