您好!
C6657的qmInfraMCExampleProject工程中实现的是core0发数据,core1接收数据。
我想请教:
1、针对这个工程,能不能实现core1向core0发数据,如果能,大概是哪些关键地方需要修改?直接将send_data()函数让core1执行好像不行?
2、测试结果中显示,每次core0发送数据后,core0和core1都要接收这个数据,为什么core0需要自己接收自己发送的数据?core1接收到数据是因为求出core0的hiPrioList的全局地址,然后从中找到传递的descriptors?