This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

RDK 升级内核遇到的问题



我下载了一个linux-3.19.0-rc5的内核。然后用它跑WIFI网卡。用RDK 中的2.6.37内核时WIFI网卡不能用TFTP传输文件的问题就解决了。速度也可以达到6M左右

但是新问题又出来了。我用linux-3.19.0-rc5的内核替换掉RDK 中2.6.37的内核,然后用make binaries 命令重新编译,结果编译不通过。出现的错误请看附件中的o.txt 文件.

编译时说 asm/cache.h 文件不存在。但单独编译内核时这个文件是存在的

我想一定是RDK在更换新内核时要改内核的一些编译参数。但究竟是改了哪些东西,

我们怎么改,请问专家能给些帮助吗?