我下载了一个linux-3.19.0-rc5的内核。然后用它跑WIFI网卡。用RDK 中的2.6.37内核时WIFI网卡不能用TFTP传输文件的问题就解决了。速度也可以达到6M左右
但是新问题又出来了。我用linux-3.19.0-rc5的内核替换掉RDK 中2.6.37的内核,然后用make binaries 命令重新编译,结果编译不通过。出现的错误请看附件中的o.txt 文件.
编译时说 asm/cache.h 文件不存在。但单独编译内核时这个文件是存在的
我想一定是RDK在更换新内核时要改内核的一些编译参数。但究竟是改了哪些东西,
我们怎么改,请问专家能给些帮助吗?