首先介绍一下硬件板设计情况,GPMC片选使用了两个,CS0连接norFlash,CS1连接fpga
在和FPGA进行通信的过程中为了提高速度,使用示波器对时序进行抓取进行分析,发现有这样一个问题:在对读写总周期,及片选时序进行调整时,连续两次访问片选之间的时间(nCS高电平持续时间)总是不变,有210ns,因为这个时间大小不变导致在传输20KB数据时, 用时2.8ms。尝试调制各种参数值都不能降低210ns这个时间。
我的时序设置是这样的:
#define GPMC_CS1_CONFIG1 0x00001010
#define GPMC_CS1_CONFIG2 0x00060600
#define GPMC_CS1_CONFIG3 0x00020201
#define GPMC_CS1_CONFIG4 0x02020202
#define GPMC_CS1_CONFIG5 0x00060606
#define GPMC_CS1_CONFIG6 0x03030000
#define GPMC_CS1_CONFIG7 0x00000f04
不知道各位在使用过程中有没有遇到这样的问题。或者在相似的总线设置下(异步,16位)数据传输速度能达到多少?
谢谢!