This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM62A7: 关于MCU R5、DM R5和A核之间的ipc通信问题咨询

Part Number: AM62A7


我们在使用贵公司的芯片产品进行开发时,遇到了一些技术问题,希望能够得到您的指导和支持。

目的

我们希望通过 MCU 接收报文,并由 DM 根据 MCU 的消息操作 eMMC,实现 eMMC 的数据擦写与分区切换,以便进行数据升级。

遇到的问题

  1. 当 A 核的 Linux 进入 U-Boot 模式时,DM R5 和 MCU R5 之间的 IPC 通信无法正常进行。
  2. 当 A 核的 Linux 进入 U-Boot 模式时,Linux 和 MCU R5 之间的 IPC 通信也无法正常进行。
  3. 在 DM R5 中操作 eMMC 后,A 核的 Linux 无法正常启动。

诉求

  1. 请您协助我们评估上述升级方案的可行性。如果该方案不可行,烦请提供相应的替代升级方案。
  2. 也希望您能帮助我们解答以上三个问题,以便我们更好地进行后续开发。

非常感谢您的支持与帮助,期待您的回复。