Part Number: AM62A7
我们在使用贵公司的芯片产品进行开发时,遇到了一些技术问题,希望能够得到您的指导和支持。
目的
我们希望通过 MCU 接收报文,并由 DM 根据 MCU 的消息操作 eMMC,实现 eMMC 的数据擦写与分区切换,以便进行数据升级。
遇到的问题
- 当 A 核的 Linux 进入 U-Boot 模式时,DM R5 和 MCU R5 之间的 IPC 通信无法正常进行。
- 当 A 核的 Linux 进入 U-Boot 模式时,Linux 和 MCU R5 之间的 IPC 通信也无法正常进行。
- 在 DM R5 中操作 eMMC 后,A 核的 Linux 无法正常启动。
诉求
- 请您协助我们评估上述升级方案的可行性。如果该方案不可行,烦请提供相应的替代升级方案。
- 也希望您能帮助我们解答以上三个问题,以便我们更好地进行后续开发。
非常感谢您的支持与帮助,期待您的回复。