TI专家你好:
我在使用www.deyisupport.com/.../94203.aspx实现DSP与ARM之间的数据通信的例子时遇到一些问题。帖子中给出了两个例子,例子1使用Queue实现DSP与ARM之间的数据通信,例子2是使用IPC实现DSP与ARM之间的中断通信。我使用的开发板是EVMK2H,CCS5.5.0.00077 ,MCSDK 3_00_03_15 。
1.我在使用例子1(Queue)时,DSP和ARM的工程都编译成功并生成.out文件,但是将dsp工程的.out文件load进dsp core0时用的时间特别长,我看了一下生成的.out文件只有500k左右,大概5分钟才全部load进去,一开始我认为是板子自带的xds2xx仿真器性能低,但是我换了xds560v2仿真器后速度还是很慢,不知道什么原因。
2.我在使用例子2(IPC)时,发现无法编译成功,dsp和arm的工程均出现编译错误。我已将include中的pdk换为本机的版本,还是无法编译成功,console给出的信息无法定位错误,我已截图在附件中,请专家帮我分析一下原因。十分感谢!