焊接了一批板子,发现CVDD差别很大,从0.934V到1.02V都有。
其中0.934V核电压的板子,DSP核在跑业务时会挂掉。
电源芯片选的是TPS56121+LM10011 方案。 量了DSP出来的6bit调压数据是 011010 对应 0.866V。
我去掉LM10011输出电流串阻,CVDD为1.105V左右,此时,DSP核不会挂,显然,DSP挂的原因是因为cvdd过低的原因。
两个问题:
1. 同一批DSP的CVDD出来的调压差别这么大是否正常? 出来0.866V的调压要求是否正常?
2. CVDD电压可调是否仅仅是为功耗考虑,如果不好解决这个一致性问题,我去掉调压功能,将CVDD固定在1.1V左右,是否OK?