This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6747: EMIFA的异步读\写速率问题(Asynchronous Read\Write rate Issues in EMIFA)

Part Number: TMS320C6747

最近在用EMIFA的异步接口实现DSP与FPGA间的数据读写功能,但是通信速率有点慢,目前因硬件问题不考虑使用EDMA,因此主要采用时序优化来提升通信速率。

调试过程中遇到了以下几点问题,希望各位大佬指教指教:

问题1:两次联系读或写之间的延时问题

用户手册上有提到,当需要读写的数据大于数据总线宽度时,EMIFA会立即进入设置时期以继续读写,直至将所有的数据全部读写完毕。原文如下:

以读操作为例,EMIFA总线宽度为16bit,但是我要读160bit的数据,在调试过程中我发现,在读取完一个16bit数据后,系统并没有立即进入下一个Setup阶段,而是存在一定的延时,该延时约400ns,是制约我通信速率的主要原因。调试过程中的波形图如下(ila驱动时钟为100MHz):

请问各位大佬,这个时间可以通过配置某些参数来缩短吗?还是不可避免的?

问题2:读、写过程的Setup、Strobe和Hold的配置问题

为了缩短读写时间,我尝试修改了读写过程的Setup、Strobe和Hold时间,我发现,当我调整读过程中的Strobe时间时,两次相邻读操作的时间间隔也会响应的产生变化(如图):

(1)strobe为50ns时:

 此时间隔为430ns。

(2)strobe为50ns时:

 此时间隔为460ns。

但是在写的过程中,无论我如何修改参数,相邻两次写操作的时间间隔始终为200ns。

想知道为什么会有如此区别?

问题3:EMIFA时钟频率修改引发的问题

为了进一步提升读写速率,我将EMIFA的时钟输入由100MHz提升到了133MHz,在此情况下,DSP中测试得出的读、写耗费的主频时钟数确实有所减少,但是FPGA中的波形未收到明显影响,写的周期开始在200ns附件浮动,而读的周期仍旧为460ns,请问为什么会这样?另外,我的FPGA的时钟主频为100MHz,如果EMIFA的时钟提升到了133MHz,目前调试看来,双方读写不会出现错误的,但是是否会有隐患?

  • 您好,

         EMIF的时序要求请参考下面文档  spra542a2.PDF (ti.com)

  • 十分感谢

  • 问题1已找到原因。手册中提到如果数据大于总线宽度,就会立即连续读/写数据。后来我发现,当你要读/写的数据大于16bit时,以32bit为例,EMIFA在传输完16bit数据后,会立即再传输剩余的16bit,然后结束此次传输。我之前以为多个16bit数据也会这样,实际上如果你的数据是16bit,不管有多少个,EMIFA都会独立的传输每一个数据,因此间隔时间较长。

  • 如果你在不使用DMA的情况下,想提升EMIFA的传输速率,就可以试着将两个16bit数拼接成一个32bit数再传输,经过我的实测,速率能提升60%左右。数据量多的情况下,将4个16bit数据拼接成一个64bit数据再传输应该能节省更多时间。但是在我的硬件上拼接成64bit数据后,双方只能拿到2个16bit数,可能是EMIFA的参数没配置好,还需要进一步探索原因。