大家好:

       我想请教下关于DM8168通过PCIe传输视频数据到C6678的问题。

       现在的情况是这样的:首先DM8168的A8核通过PCIe将视频数据传输到C6678进行sobel处理,处理后的结果存放在DDR中,数据处理完成后,再通过PCIe将数据传回DM8168。

       现在的问题是我想让PCIe的读和写同时进行,也就是在发送图像数据到C6678的同时,就接收C6678发送回来的数据。请问各位这种想法是否可行?如果可行的话PCIe应该重新怎样配置?

        谢谢!