This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 NAND FLASH boot

你好,我最近学习EMIF NAND Flash boot,有些疑惑

1  发现在IBL手册有说到:“在 C667x 系列 DSP 上,NAND FLASH 芯片通过 EMIF 接口与 DSP 连接。C667x 系列 DSP 不支持直接从NAND FLASH 启动,需要通过 I2C 启动 IBL 初始化 NAND FLASH,从 NAND FLASH 读取启动镜像后转到相应的程序入口处执行。” 这个是正确的吗?

2  我想要实现启动ROM bootloader时将NANDFlash的应用代码搬移到DDR中以实现更快速读取,请问是否有这个方面的相关例程?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。